欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

垫圈的作用

  • 2020.09.04 16:25:37
  • 米思米
  • 4281
点击收听全文语音朗读

垫圈是指垫在被连接件与螺母之间的零件,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。垫圈的种类很多,材质也有金属、橡胶、石棉等很多种,不同的种类的垫圈,功能作用也不一样。


在米思米工厂一站式采购平台,可根据不同等需求,选购垫圈产品。


平垫圈通常是各种形状的薄件,用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、防止松脱或分散压力,许多材料和结构中都有这种部件,用于履行各类相似的功效。受螺纹紧固件的材料与工艺限制,螺栓等紧固件的支承面不大,因此为减小承压面的压应力保护被连接件的表面,采用垫圈。


而弹簧垫圈的弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力。弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。


弹簧垫圈可以起到防松的,加大预紧力的功能,而平垫圈没有这项功能,它可以用来增大紧固接触面积,防止螺栓与工件的摩擦,保护连接件的表面防止螺栓螺母拧紧时划伤工件表面。但有些重要的连接,如主要依靠压紧产生摩擦力传递动力的地方,是不能使用弹簧垫圈的, 用了反而降低连接刚性。当被连接件的强度较低时采用平垫或法兰螺栓以增加接触面积,在有震动、脉冲、介质的温度有比较大的波动时,一定要使用弹簧垫圈。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities